结果:找到"射频模块 无线射频 收发器模块 RF模块",相关内容1000条
  • XD6500S—LoRaSIP模块
  • XD6500S是一系列LoRaSIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频协议,针对LPWAN应用的低数据速率、超远距离和超低功耗通信进行了优化。通信进行了优化。XD6500S的主动接收电流消耗为4.2mA,电池寿命长、发射功率高达+22dBm。该模块的灵敏度高达-148dBm的高灵敏度,可为各种应用场景提供高抗干扰能力。XD6500S采用LGA封装,尺寸非常小,仅为8x8x1.3毫米。01主要特性占用空间小:8x8x1.3毫米集成射频前端LoRa无线电收发器SX1262系列...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 前端 LoRa 传感 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2023-12-07 10:38:00
  • 应用于高速收发模块的并行光学&WDM波分光学技术
  • 光模块的传输距离分为短距、中距、长距。通常短距离传输是指2km以下的传输距离,中距为10-20km。≥30km的则为长距离传输。根据不同的传输距离,光模块类型分为SR(100m)、DR(500m)、FR(2km)、LR(10km)、ER(40km)、ZR(80km)几种。其中,SR,LR,ER是由IEEE规范的标准统一光模块的结构封装和相关接口,而DR,FR是由MSA组织统一定义的。在100G及以下速率的数据中心,SR(ShortRange)短距离光模块多采用多模并行技术。DR短距PSM4(ParallelSingleMode4channels)是500米传输,采用的是1310nm波长,使用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光,高速 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2022-12-19 15:29:00
  • 适合监控摄像头4G低功耗LTE无线通信模块资料分享
  • 大家好,没错我是zdl00000,今天给大家分享一款低功耗LTE无线通信模块的资料G8100是一款基于高通平台、工业级高性能、集成多种无线通信模式,超低功耗最低仅0.4毫安的模块,外型尺寸仅为28mm*31mm*2.8mm。模块采用四核1.3GHz主频ARM以及Cortex-A7处理器,使用内存LPDDR2SDRAM,支持240MHz速率,支持全球定位系统包括GNSS:GPS,GLONASS,BeiDou/Compass,Galileo,andQZSS;以及高通的LocationGen8Cengine;丰富的输入输出接口和丰富的GPIO接口,包括SDIO接口,双频WIFI接口,BT4.2接口...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 线 通讯 LTE 低功耗 发帖人:zdl00000 发帖时间:2021-12-29 10:18:00
  • 什么是射频模块?无线射频收发器模块
  • RF模块(射频模块)是(通常)小型电子设备,用于在两个设备之间发送和/或接收无线电信号。在嵌入式系统中,通常需要与另一个设备进行无线通信。该无线通信可以通过光通信或通过射频RF模块通信来实现。对于许多应用,选择介质是RF,因为它不需要视线。射频通信包含一个发射器和一个接收器。射频模块的特点:1.成本低无线数据传输模块建立了专用的无线数据传输模式,既节省了人力和物力,又节省了投资。2.工期短要使用数据传输模块建立专用的无线数据传输方法,只需安装适当高度的天线,工程周期只需几天或几周。相比之下,无线方法可以快速建立通信链接,并且工程周期大大缩短。3.适应性强使用无线数据传输模块来建立专用的无线数...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 RF 发帖人:feasycom 发帖时间:2021-03-10 15:08:00
  • 2.4G无线射频方案--SI24R1
  • Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24l01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​SI24R1 2.4G 线 IC 线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:42:00
  • wifi芯片ESP8285与ESP8266的区别分析
  • ESP8285比ESP8266多加了1MFlash。与ESP8266相比,其能耐高温达125摄氏度!且原有ESP8266源码程序可以原封不动移植使用。ESP-M1/M2模块核心处理器采用高性价比芯片ESP8285。该芯片在较小尺寸封装中集成了增强版的Tensilica’sL106钻石系列32-bit内核处理器,带片上SRAM。ESP8285拥有完整的wifi网络功能,既能够独立应用,也可以作为从机搭载于其他主机MCU运行。当ESP8285托管应用时,能够直接从外接Flash中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并且优化存储系统。此外ESP8285只需通过spi/SDIO接口或I2C...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: wifi 芯片 esp8285 esp8266 wifi 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-10-22 15:51:00
  • 都是光电转换作用,光模块和光纤收发器有什么区别?
  • 光模块和光纤收发器,都是进行光电转换的设备,他们之间有什么不一样呢?当下很多智慧工程中使用到的远距离数据传输基本都采用光纤传输。而这之间的连接则需要光模块和光纤收发器来实现。那么,这两者间该如何连接,需要注意什么呢?1、光模块光模块的作用也是光电信号之间的转换,主要用于交换机与设备之间传输的载体,和光纤收发器的原理相同,只是光模块相比收发器更具效率性、安全性。光模块按照封装形式分类,常见的有SFP,SFP+,XFP,SFP28,QSFP+,QSFP28等。2、光纤收发器光纤收发器是将短距离的电信号和长距离的光信号进行转换的设备,一般应用在远距离传输中,通过光纤进行传输,将电信号转换成光信号发...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光,光纤 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-09 17:34:00
  • 光模块与光纤收发器两者之间的使用区别
  • 我们都知道,光模块多数是用于光纤网络中的主干网络。光纤收发器简单来说就是个延长网线的设备,一般单模的有20KM,25KM,40KM,60KM以上的相对不是很多了,超长距离的需求一般不多。现在用的比较多的比较普及的是10/100M自适应的,也有1000M的,不过用到的场合不多。  多模的现在基本上很少用了,现在单模光缆成本和不比多模的贵,而且多模一般距离就在2公里以内。收发器还分电源内置、外置,光口分单纤、双纤,还有集中式的和单体式的,总之根据客户需求和场合选择。  举个例子:如你开了间网吧,例如要从电信运营商那里开通10M的带宽,那么他们就会从电信的数据机房拉光缆到你们网吧,然后双方都接上光...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 光 光纤 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-17 17:23:00
  • 100G-LR4OTU410kmQSFP28光收发模块怎么样?有哪些优缺点?
  • 互联数据、数据中心的高速发展,100G光模块也应运而生。100G光模块因有着较大的传输数据速率和兼容性,一致成为了众多厂商、用户的喜爱。今天,小编给大家介绍的就是一款100G光模块。100G-LR4OTU410kmQSFP28光收发模块怎么样?有哪些优缺点?LR4是什么意思?LR4的‘4’是代表4路的意思,即4路不同的CWDM波长,LR4是4路10km光模块。封装类型100G-LR4OTU410kmQSFP28光收发模块采用的封装类型为QSFP28.100G有多种封装形式,包括CFP/CFP2/CFP4,CXP和QSFP28。在这些不同的100G封装形式中,QSFP28光模块因其具有端口密度...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP28光 100G光 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-12 14:17:00
  • 低功耗高灵敏度无线接收芯片
  • 芯片型号是CMT2210LB,封装SOP-8。连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_188632.html主要特点及注意事项:1.433.92MHz的频点用的晶振是27.1383M。2.芯片用法和常规芯片一样,一个DOUT直接进单片机就行。3.管脚图里的三个SPI脚,这些是eeprom编程用的,产品上可以不接。4.芯片出厂是默认编程的。规格书:CMT2210LB_2217LB_2217B_EN_V0.8.pdf原理图:CMT221xLB-EM.pdf
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 线 发帖人:撕碎的火车票 发帖时间:2018-01-29 15:17:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: